This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:输入电容和输出电容的设计注意事项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587089/lm3150-design-considerations-on-input-capacitor-and-output-capacitor

器件型号:LM3150

大家好、团队成员

我的客户正在将 LM3150用于12Vin、5Vin @ 4.5V。 不同于 TI EVM、铝电容器用作输入电容器和输出电容器、而不是用作陶瓷电容器。 客户对以下问题感到困惑:

  1. 我们是否需要考虑铝电容器的纹波电流参数? 客户观察到铝电容器纹波电流约为3~5A,高于铝电容器的额定纹波电流300~500mA。 因此、客户想知道该额定纹波电流是否可用于此应用。
  2. 用铝电容器替换陶瓷电容器时、应考虑什么? 陶瓷电容器具有低 ESR、适用于输入电容器。 那么、对于铝电容器、我们是否需要选择相同的 ESR? 对于输出电容器、在使用铝电容器时、我们是否还需要选择与陶瓷电容器相同的 ESR?
  3. 对于该 COT 器件、当使用铝电容器作为输出电容器时、应考虑什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要考虑这些参数。
    通常、您需要使用尽可能靠近 IC VIN 和 GND 引脚的陶瓷输入旁路电容器。 您还可以包含与陶瓷并联的电解类型、尤其是当输入电源位于较远的位置或由具有显著电感的导线连接时。 如果输入电容器的 ESR 和纹波电流额定值足够低、那么使用该电容器时可能不会很容易找到。

    对于输出、您还需要考虑 ESR 和纹波电流。 所有交流电感器纹波电流都将流经输出电容器。 您应该能够调整电感器的大小、使纹波电流处于适合电解类型的范围内。 ESR 形成一个零点、有助于稳定环路响应。 我建议您使用在线 Webench 工具来设计您的电路。 仔细选择组件。