This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40z50-R1:BQ40z50-R1复位

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586903/bq40z50-r1-bq40z50-r1-reset

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在发送复位命令(0041)时、是否有方法告知它何时被激活/完成?

我注意到、在 BQStudio 中、恢复到正常状态需要几秒钟、但我不确定这只是 BQStudio 更新所有寄存器值的滞后时间、还是实际器件需要有限的时间恢复到正常状态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    发送 RESET cmd 后、器件需要几秒钟时间。 当器件复位时、在启动时会进行多项检查和初始化。 该器件还必须测量电流、电压和温度、然后运行仿真以更新 FCC、RemCap、RSOC 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、除了等待、比如5秒、没有办法确定启动过程何时完成? 没有要评估的标志或输出?

    在这种情况下、是否可以评估 DF 值是否与器件使用的 DF 值相匹配? 很明显、当更改值/编程时、需要进行复位以加载新值、但我不确定我们如何保证复位是否发生或是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以使用从发送 RESET cmd 到开始脉冲时的 A 来监视 TSX 引脚脉冲。 应该大约为2到3秒。

    我不明白为什么您需要在更改/编程值后重置器件。 您只需在更改该值后读回数据闪存(在 bqStudio 数据存储器选项卡中读回所有内容)、以查看是否进行了更改。