This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:电阻值计算 LMZ20502SILT 3.3V VOUT 的 RFBB 和 RFBT

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587071/lmz20502-resistor-value-calculation-rfbb-and-rfbt-for-3-3v-vout-for-lmz20502silt

器件型号:LMZ20502

我们使用 LMZ20502SILT 将3.7V 转换为3.3V。

  kΩ  kΩ 表、建议使用 RFBB = 53.2k Ω、RFBT = 237k Ω。

我们无法找到所需尺寸的53.2KΩ(所需尺寸:0402)。

因此、我们需要更改 RFBB 和 RFBT 的电阻值以获得3.3V 的输出电压。

数据表中的输出电压公式设置如下:

RFBB = 0.6 /(VOUT - 0.6) 。 RFBT

当我们计算更改 RFBT 的电阻值时,它不会提供所需的电压。

根据此公式、如果 RFBB=53.2K 且 RFBT =237K、则输出为3.272932、不需要3.3V。

我们需要知道如何计算3.3V 输出电压的组合电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于反馈电阻器53.2k 和237k、计算出的输出电压实际上为3.272932V。大多数用户会认为这足够接近。 *** RFBT 值,然后求解 RFBB。 您可能需要使用串联电阻器来获得所需的精度、从而使 RFFB 实现所需的精度。