This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:用于 VDD 和 EN/VCC 的独立电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586377/lp5562-separate-power-sources-for-vdd-and-en-vcc

器件型号:LP5562

LED 驱动器团队、

我们有一位客户在 LP5562上工作、在该器件中、可以在控制 MCU 仍处于通电状态时关闭 VDD、因此 EN/VCC 处于通电状态、I2C 引脚仍处于上拉状态。  

数据表显示了 EN/Vcc 的 ROC 为 Max = VDD。  在器件不工作(不驱动 LED)的情况下、是否可以超出此规格?
 
此外、EN/Vcc 在运行时的电流消耗是多少?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已指派适当的工程师来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    它应将引脚保持在 VDD 范围内、在 VDD 中有通过 EN/VCC 的二极管、如果超出规格、则会损坏器件。

    谢谢!

    夏季