This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704应用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567457/ucc28704-ucc28704-application-question

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件:UCC28880

您好、先生、


目前、我们在下面对电源解决方案规格进行了调查。

输入范围:10VDC - 150VDC

输出范围:12V/5A

我是否可以将 UCC28880设计为 UCC28704 VDD 的待机模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、


    规格中的输入电压范围异常。 低输入电压电平和高输入电压电平之间的比率为15:1、远高于接近4:1范围的许多典型应用。 输入电压范围的这种宽变化可能会在选择合适的控制器和功率级设计时带来困难。

    UCC28704适用于输入电压最小值为80V 典型值的离线交流/直流应用。 为了启动器件、Vcc 电容器由一个电阻器充电至21V 典型值、然后 IC 将开始产生栅极驱动脉冲。 一旦电源处于稳压状态、辅助电源轨将足以为 IC 供电。 请参阅 UCC28704数据表中的第7.3.6和8.2.2.4节。  

    UCC28880还专为离线交流/直流而设计、不能在低于30V 的电压下启动。

    我浏览过我们的参考设计库、找不到具有这种宽输入电压范围的设计。

    此致


    Peter