This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:TPS92602-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585783/tps92602-q1-tps92602-q1

器件型号:TPS92602-Q1

您好,

我计划将 TPS92602-Q1用于 LED 驱动器应用,在此应用程序中不使用微控制器。

由于我不需要调光,所以我将 pwm1&2引脚拉高至 VCC。

由于没有微控制器,此 IC 是否具有短路/过流/过压/过热 故障的内部保护?

它是否在没有微控制器的情况下受到保护,或者必须使用微控制器?

是否有任何特定的电路要求来通过 ISO7637-2 标准脉冲和 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已分配给适当的工程师、稍后将提供更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    此 IC 具有完全内部保护、无需使用微控制器。
    为了防止 ISO7637-2中详述的瞬变、需要根据您的应用和拓扑来使用 TVS 二极管和其他电路。 无需特定电路即可防止 ESD。
    我是否可以询问您将使用此器件的应用是什么? 谢谢。

    谢利·何