This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:用于三相电机 IGBT 驱动器的多个分离轨电源

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC21520, UCC28C41-Q1, UCC28C43, TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566852/ucc28700-q1-multiple-split-rail-supplies-for-3-phase-motor-igbt-drivers

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520UCC28C41-Q1UCC28C43TIDA-00199

我正在使用一个开源三相交流电机控制器、并为 IGBT 驱动器提供了一个相当出色的4输出隔离式电源。  但是、该设计可在 LT3748规格表中找到、该规格表的可用性似乎有限。  我宁愿使用 UCC28700-Q1等 TI 器件。  那么、我的问题是、该 TI 器件或另一个 TI 反激式控制器是否可以实现相同的电路。

示例电路使用6抽头1:1 Versa-PAC VP4-0075-R 变压器。  三相顶部 IGBT 有3个输出、所有三个底部 IGBT 有1个公共输出。

我随附了使用 LT3748的电流电路设计原理图。  我将 MOSFET 更改为 FDD770N15A。  我还使用15V 齐纳二极管创建了每个次级输出分离轨电源、以创建15V 和-8V 双电压电源。  这些电源作为输入馈送到三个 UCC21520半桥 IGBT 驱动器。  源电压为12V 汽车电源、每个顶部 IGBT 电源的电流应至少为100mA、底部共享电源的电流应至少为300mA。  根据 IGBT 的不同、我可能需要更大的功率、因为它们可能会切换高达600A 的电流、具体取决于应用。

在这种情况下、6抽头变压器有一个额外的抽头、可用作辅助绕组。  如果大家对使用 UCC28700-Q1进行此应用的可行性有任何反馈、我将不胜感激。

此致、

元件绿色

e2e.ti.com/.../EvaDrive_2D00_Motor1_2D00_Motor1-Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过进一步研究、我意识到 UCC28700-Q1不会在12V 电压下运行。 到目前为止、我还没有找到一个 TI 反激式控制器 IC、它通过初级侧调节(PSR)在低至该级别下运行、这将是一个不错的选择。 不过、我并不反对光耦合解决方案。 只是尝试找出一种方法来简化设计并降低成本。 如果您想了解可用于此应用的汽车级反激式解决方案(12V 输入至4个分离轨+15V 和-8V 输出)的任何指导、我们将不胜感激。

    此致、

    元件绿色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI 没有我知道的低压 PSR 控制器。 您可以使用 UCC28C41-Q1器件或类似器件、使用来自次级侧输出的光耦合反馈来实现此目的。 可能希望从所有四个次级侧输出驱动反馈分压器。
    或者、您可以调节初级侧辅助电源轨作为次级侧输出的代理、这可能更简单、并且不会使用光耦合器。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    感谢您的回复并指出 UCC28C41-Q1器件。  我在直流/直流电路领域有点初级、因此我仍然很难确定我尝试做的是不是可行的。  我随附了使用 UCC28C43的更新原理图、其中仍然缺少一些值(Rstart 至 VCC 电阻、电流感应电阻器值)。

    所有这一切的主要问题是、反激式电路能否产生高于变压器匝数比的电压?  比如升压转换器?  我计划使用的变压器在所有绕组上的匝数相等。  如果使用1:1:1:1:1:1:1比例变压器无法从初级侧的12V 电压获得~24V 电压、那么我可能只需要使用4个具有1:2比例变压器的独立隔离式电源。

    如果可以使用单位变压器创建12V 至24V 反激式转换器、则会出现以下问题:

    -对于此应用、100%最大占空比部件是否优于50%占空比部件?

    -应选择 R60 (电流感应电阻器)、以便在最大电流时产生1V 的电压正确吗?

    -有什么想法(UCC28C4x 的 Rstart 至 VCC)应该是什么?

    再次感谢您提供有关此方面的任何提示。

    此致、

    元件绿色

    e2e.ti.com/.../0020.EvaDrive_2D00_Motor1_2D00_Motor1-Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多研究、我意识到我真正想要的是 TIDA-00199 参考设计等电路、但它可以在12V 电压下运行。  变压器在初级和所有次级绕组之间的比率似乎为1:2.33、这说明了初级电压(Vpri)为10.5伏的原因。  我想、将20V 设置为最小输入电压的原因是、这会导致大约50%的 PWM 占空比、我理解这是直流/直流反激式转换器的最高建议占空比。  具有1:4.66单个初级绕组和4个次级绕组变压器是理想选择。  如前所述、我可能只需要使用4个单隔离式电源。  如果有人想以一种经济高效的方式实现可在低至10V 左右的电压下运行的多抽头 IGBT 反激式解决方案、这将是很好的选择。

    此致、

    元件绿色