This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:NTC 选择

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586785/bq24092-ntc-selection

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件:BQ24090

数据表指出:

bq24090/2/5旨在与10k NTC 配合使用。 对于这些器件、TS 功能通过使用内部50μA μ A 电流源来偏置热敏电阻(设计用于10k NTC β= 3370 (SEMITEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F)、该热敏电阻从 TS 引脚连接到 VSS。

我的电池供应商仅提供使用 Sunlord 提供的 NTC、其 Beta 值为3380、是所需3370的最接近值(Sunlord NTC 部件号:STB103F3380FA)。 这会给电池充电温度控制带来多少以摄氏度为单位的误差? 这种小的 Beta 差异是否会导致潜在问题、或者这种 Beta 差异是否可以被认为可以忽略不计?

请告诉我是否可以推荐3380的测试版为可接受或不可接受。

谢谢、

Jeff ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池组温度监测原理:当温度为50°C 时、热敏电阻的相关电阻值为 R (50°C)。 我们的 IC 在 TS 引脚上有一个内部电流源 I (TS)、因此 TS 将具有一个电压值 R (50°C)* I (TS)。 一旦 TS 电压超出范围、IC 将暂停充电。

     

    因此您可以查看数据表中的 TS 电压范围、并计算 NTC*I (TS)以进行确认。