This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25504:添加 PFET 以补偿直流电源的低电流输出

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, SN74AUP1G14, SN74AUP1G06, SN74AUP1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586130/bq25504-adding-pfet-to-compensate-for-low-current-output-from-the-dc-source

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25570SN74AUP1G14SN74AUP1G06SN74AUP1G04

您好!

我正在阅读 bq25504的用户手册、以便将其用作射频能量收集器输出的升压转换器。 由于输出功率小于 PIN (CS)、手册第14页建议在系统负载和 VSTOR 之间使用 PFET、PFET 的栅极由反相的 VBAT_OK 驱动。  我对此实施有两个问题

1.  连接是否有建议的 PFET 类型?  

2.是否有特定的配置来获得反相的 VBAT_OK?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    答案如下。

    [引用用户="Mohammad ALHASSOUN"]

    1.  连接是否有建议的 PFET 类型?  

    [/报价]

    任何标准 PFET 都应该正常工作。

    [引用用户="Mohammad ALHASSOUN"]

    2.是否有特定的配置来获得反相的 VBAT_OK?

    [/报价]

    简单使用和逆变器逻辑门。

    VSTOR 对 VBAT 进行充电后、VBAT_OK 输出将变为高电平。 否则输出为低电平。 通过调用器逻辑门发送此输出信号、您可以正确 控制外部 PFET。

    PFET 将保持断开状态、直到栅极被拉至低电平。    当 VBAT 被充电至高于 VBAT_OK 阈值时、逆变器将从 VBAT_OK 中获取高电平信号、并将系统负载连接至 VSTOR 的 PFET 栅极驱动为低电平。 该方法允许 VSTOR 在向系统加载 VSTOR 之前进入并保持足够高的电压、以便进行适当的主升压模式充电。

    还有其他问题可以帮您解决吗?

    此致、

    Joe

    如果您的问题已成功解答、请点击绿色 的"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe、

    这实际上又提出了另一个问题。 由于我的系统由能量收集电路驱动、是否有无源方法获得 PFET? NFET 的使用是否可行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 VBAT_OK 随 VSTOR 电压的变化而变化、它将不断改变施加到 NFET 栅极的电压。
    使用 PFET 和逆变器时、PFET 栅极上的电压将保持恒定(转换时除外)

    您对使用逆变器有何顾虑?

    您是否希望在不使用 BQ25504的情况下驱动外部 FET?

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 谢谢、

    我的问题是我没有为逆变器加电的电源、因此我正在寻找将 VBAT_OK 反相的无源技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在明白了。 您可以关闭 VSTOR VBAT 的逆变器电源。

    您是否计划为电池或超级电容器充电? 或者、您是否仅将此器件用于提高能量存储器的输出?

    此外、请看一下 BQ25570。 该器件是 BQ25504、但也具有稳压降压输出轨! 您可以使用集成降压为您的逆变器提供稳压电压。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了、我会查看它。

    要回答您的问题、不可以、升压器的输出将馈送到负载。 此外、您是否建议使用任何低功耗逆变器?

    非常感谢、Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 拥有许多逆变器器件。 首先、我来看看 SN74AUP1G04、SN74AUP1G06和 SN74AUP1G14。 每个都是低功耗单栅极逆变器。 如果您对逆变器还有其他疑问、我建议您将讨论内容发送到逻辑论坛。

    如果您对能量收集装置有其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这样。 非常感谢 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、好的、我会关闭这个帖子。 只是因为它已关闭、并不意味着您无法再在此处发布。 因此、如果您将来对此有疑问、请随时在此处提问! 否则,请启动新的 POST。

    很高兴我能够提供帮助。

    -Joe