This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:欠压问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180849/bq76920-under-voltage-issue

器件型号:BQ76920

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用监测计来执行4串保护板。 短接4和5个灯串。 通电后、ALERT 引脚报告欠压错误。 但电压捕获表明、所有四个电压串都是良好的。

4串软件逻辑与5串软件逻辑相同(仅未捕获第五个)。 该软件还需要执行什么操作?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否向我发送客户原理图中 显示他们如何将电池连接到 BQ76920的部分?

    此外、为了澄清、您是否说使用万用表进行的外部电压捕获显示正常的电池电压、或者 BQ76920本身向客户报告电压正常、则 ALERT 引脚报告欠压?

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    感谢您的支持。

    [引用 userid="525421" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180849/bq76920-under-voltage-issue/4447413 #4447413"]您能否向我发送客户原理图中 显示其电池如何连接 到 BQ76920的部分?

    [引用 userid="525421" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180849/bq76920-under-voltage-issue/4447413 #4447413"]此外--只是为了澄清--您是说使用万用表进行的外部电压捕获显示正常的电池电压、还是说 BQ76920本身向客户报告电压正常、那么 ALERT 引脚报告欠压?[/QUESPLET]

    电压表测量所有四节电池电压均正常、BQ76920报告的电压与万用表测量的电池电压相同。

    在上述情况下、只要电池插入定制板、ALERT 引脚就会报告欠压。 软件将定期清除欠压逻辑。 当清零时、ALERT 引脚再次报告欠压。

    以下是 PC 检测到的 AFE 的寄存器状态信息:您可以看到 UV 现在处于欠压状态、单元"欠压_硬盘"( 红色为单体欠压 μ 硬)是警报报告的 AFE 硬件欠压:

    此外、客户使用920作为4串保护板、但920通常为5串。 硬件将 BC5直接短接至 BC4。 客户对此有以下问题:

    A)软件在从5灯串更改为4灯串时需要做什么? 4个灯串的 BC5是否比5个灯串少?

    b)该 UV 是 AFE 芯片报告的欠压。 有哪个欠压灯串?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您可以将4节电池组与 BQ76920搭配使用、而不会出现任何问题。  但是、为了确保功能正确、您必须确保正确连接 VC 引脚。  目前、配置看起来不正确。  VC3-VC4应短接。  VC4-VC5不应短路。

    有关短接 VC 引脚以减少电池节数的更多信息、请参阅数据表中的第9.1.8节配置备用电池数(适用于锂离子和磷酸盐应用的 BQ769x0 3节至15节电池监控器系列数据表(修订版 I))。

    由于 VC 引脚连接不正确、即使电压读数准确、也会触发 UV 警报。

    最棒的

    Andria