This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103:无法进入预充电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ24113, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585825/bq24103-not-able-to-enter-precharge

器件型号:BQ24103
主题中讨论的其他器件: bq24113BQ24133

我们将 BQ24103电池充电器用于2节电池组。 每当电池进入深度放电模式时,电池充电器就无法通过预充电电流为 BAT 充电。

 

在电流下降到133mA (即 ISET2引脚设置的终止电流)之后、BAT 在快速充电模式下充电、直至8.25V。

 

我在 E2E 社区中查看了此问题、但我没有从那里获得有关此 issue.please 帮助的任何相关答案。

 

请查找随附的电池充电器 SCH。

 

请帮我解决同样的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队请在这里帮我解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    请将 CMODE 引脚设置为 GND 进行预充电、将 CMODE 引脚设置为高电平以进行快速充电。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    我使用的是 Bq24103

    如果是我的 IC、我认为 Cmode 引脚不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrenidhi、

    抱歉,我以为您使用的是 bq24113。  预充电电流是多少? 什么是预充电期间的 VBAT。 我认为 BQ24133处于短充电阶段(见下图)。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 BQ24103  

    当  我将 VBAT (电池电压)连接到电路中时,它= 4.75V  

    预充电电流= 133mA,  

    快速充电= 1.3A

    但是、我发现尽管电压为4.75V、但电池仍无法进入预充电状态。  

    它直接输入1.3A 电流。

    另外,您能否帮助我了解如何决定/如何设置电池应输入预充电电流的电压?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shrenidhi、

    明白您的说法。 这是因为当 Vbat 低于3V/节且内部电阻非常高时、电池的容量非常低。 因此您无法轻松地看到它。 请使用电子负载将 VBAT 转换为5V。 尝试增益。

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    问题是电池充电器未进入预充电模式  

    它始终提供1.3A 的充电电流、即使在电池深度放电时也是如此  

    另外,您能否帮助我了解如何决定/如何设置电池应输入预充电电流的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    这意味着电池电压快速上升6V、因此如果您想看到预充电、请确保电压低于6V。

    陈阿伦