This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002并行 IC 运行问题

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179068/ucc29002-ucc29002-parallel-ic-operation-issue

器件型号:UCC29002

我们正在使用100W (28V、3.6A)电源。 我们将 UCC29002用作电源设计的一部分、用于并联操作。

我们与我们进行了原型设计、并联了两个电源、但不幸的是、并行操作未按预期执行。 我们已经尝试了一组组合来解决问题、但问题至今仍未解决。

 

以下是我们的观察结果。

 

  1. 我们打开了单个电源并在 EAO (PIN6)上监控引脚电压。 我们观察到、EAO 上的电源 PS2电压将达到3.6V、变化电流为0.5A 至3.5A、而有时它将1V 更改为3.6V。 单独运行时、另一个电源 PS1始终保持在0.5V 左右。

当功率被独立打开时、EAO 如何进入饱和状态? 根据我的理解、如果一个电源是独立运行的、则 EAO 应该非常低、因为 ADJ 引脚不需要灌入电流。

 

  1. 两个电源 PS1和 PS2并联、电流范围为0.5A 至7A。 两个电源的电流共享几乎等于0.5A 至1A、但在1.5A 至3.5A 之间、PS1共享~60%-80%的总电流。 在将4A 变为7A 的总负载时、共享电流的比例会变为相等的比例。 这种行为很难理解。 困难的部分是结果不一致。

 

我们尝试将 RADJ 调整为33欧姆、62欧姆、100欧姆、130欧姆、但没有结果、尽管我们在二极管保护之前一直观察到每个电源电压(在每个电源输出端的外部添加)、差值小于0.2V。

 

幸运的是、在 RADJ = 62欧姆、CEAO = 47uF 时、这些电源共享的电流在0.5A 至8A 之间。 但第二天同样的问题再次出现。

下面是并联测试电路。 您能否提供一些见解和帮助来解决问题? 请告诉我们哪些是我们可以在不同场景中记录的关键衡量指标、以确定问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其分配给明天休假回来的应用工程师。   

    他应该能够帮助您查询 UCC29002。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thirupathi 您好、  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    原理图图像有点模糊、很难读、但在大多数情况下、我看不到任何明显的问题。  
    我担心与 NPN 基极串联的10k 电阻器的影响。  我无法读取 NPN 的器件型号、但如果其 HFE 较低、则基极电流 可能会在 10k 上下降几伏、并使发射极电压过低、从而无法正确偏置 ADJ 引脚。  

    在 UCC29002数据表中、图5 (第11页)显示了在没有基极电阻器的情况下连接的 NPN。   
    我不认为有必要这样做、因为 NPN 的所有引脚电流都是受控的。
    我建议您将10k 基极电阻器短路。   

    此外、您能否验证 R24 = 3.3k (看起来是什么样子) R45 = 2.49k (请看)?
    这些电阻对应于图5中的 Rbias1和 Rbias2。  使用上述值、我计算出 VDD 应为~6.4V 或更高。  是这样吗?  

    我将尝试解决您的观察结果:   
    请注意、每个 UCC29002都是一个并联电源的一部分。  请注意、两个 UCC29002控制器均由输出总线供电、即使其中一个电源未激活也是如此。  
    在一个电源 打开 、另一个电源关闭的情况下、与打开电源对应的 EAO 电压应变为~0V、而   与关闭 电源对应的 EAO 电压应变为~3.6V。   这是因为导通电源具有电流感应电压、该电压通过电流感应放大器增益并建立 LS 电压。  其自身的 CSO 电压应  等于 LS 电压、因此误差放大器输出 EAO 应 接近0V。   同时、关断电源没有电流检测 电压、因此其 CSO = 0V、与来自导通电源的 LS 信号相比、其 EAO 将为最大值。   

    如果 PS1在1.5-3.5A 范围内负载60-80%、我建议其中一个 PS 易受干扰共享控制的开关噪声的影响。 请检查您的信号、以查看噪声是否会使信号失真并导致不平衡。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回复、  

    回复您的查询、

    根据 数据表图、我们已经将基极电阻(10K)短路、并检查了共享情况、它不工作。

    R24 = 3.3k (看起来是什么) R45 = 2.49k 用于 IC 的偏置电源。 最初计算 出的 VDD 电源电压为12v、但由于 IC 电源电流为3mA、我们观察到9V 电压。后来我们将 R45增加到5.1K 以获得12V 电压。您如何在计算中获得6.4V 电压?

    我们已经检查了信号噪声、但没有发现任何问题。

    但稍后我们继续进行故障排除、以在并联电源中实现相等的负载共享、因此当我们将 R55 (1k 电阻器--ve R sense 电阻器)短接至-Vout (接地)时、两个电源开始平等地共享负载、如 所示 。

    因此、我们了解到该控制器 IC 需要适当的接地才能正常工作。 我的问题是、

    1.我们的理解是否正确? 如果是、原因是问题所在、因为我们已根据数据表中给出的应用示例连接原理图、例如电流共享 IC 接地连接到-ve 检测。

    由于我们将 IC 接地短路到主接地、所以 Ve SENSE 也短接到主接地(如 第一次查询中所述、Ve SENSE 线和 IC 接地短接在一起)、因此-ve 线中不会发生遥感。

    实际上、一旦-ve 感应线路在输出负载端短接、该 IC 就会接地。因此我们已通过打开该 R55 (1k 电阻器)进行测试、这段时间也不能正确共享、

    请帮助我们介绍该 电流共享 IC 的这种运行情况、

    等待您的回复、

    谢谢、

    此致、

    第三次会议。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thirupathi 您好、

    感谢您对我的问题和建议的答复。

    请 保持10K 基极电阻器短路。   
    2. 根据以下情况、我计算出的 VDD 应为6.4V (或更高):   
       假设"VOUT+"= 28V。  图中显示了连接到"-sense 的"-output"。  这意味着 R55 (1K)已经被有效地短接了几毫欧。   UCC29002的"VDD"和"GND"连接在 R45上。  VDD 电流可建模为连接 GND 的2.5~3.5mA 电流源、但出于计算目的、我选择最大值为4mA。 我假设流入 Q3的基极电流可以忽略不计。  因此、VDD 的节点公式要求流经 R24的电流等于流经 R45 + 4mA 流入 VDD 引脚的电流。   求解 VDD 处的节点电压、我得到 VDD=6.38V、6.55mA 至 R24、4mA 至 VDD、2.56mA 至 R45。  如果 VDD 电流低于我假设的最坏情况4mA、则 VDD 电压将更高。  
    我假设 VDD 上的6.4V 足以使 IC 正常运行。  
    3. 我认为噪声可能会导致问题、但您报告说 R55短路使系统能够正常工作并共享电流。  

    这告诉我、sense 和-output 之间的内置连接实际上不存在。  
    如果您提供的信息不反映实际电路、我无法为您提供适当的调试建议。  

    我将尝试回答您的3个新问题:
    1. 是的,控制器需要正确接地才能工作。  问题是:在这种情况下、什么是"合适的"?  此数据表图显示、在整个系统中、负载共享 GND 和感应之间的任何阻抗都由系统路径短路:

    2. ve 中的遥感(?) 仍然 可能发生。  然而、UCC289002与系统 GND 分配点(负载所在)共用负遥感线路。  因此、确保该线路具有足够低的电阻、以便几毫安电流不会显著偏移电压调节。  

    3. 是的、"一旦-ve 感应线路在输出负载端短接、IC 将接地。"     系统应始终如此。  如果在系统外部测试了负载共享、则必须确保 其与 VOUT-的 GND 连接已恢复、使其行为就像在系统中一样。   UCC29002 GND 路径中不能有1K 电阻器。  

    此致、
    Ulrich