This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232EVM:不能#39;t 充电、电池连接/移除检测的行为与数据表中的行为不同

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586530/bq24232evm-doesn-t-charge-battery-attachment-removal-detection-does-not-behave-like-in-datasheet

器件型号:BQ24232EVM

您好!


我正在尝试让 BQ24232EVM (刚刚到达的全新电路板)运行、但只有系统路径工作正常。

设置:

EN1=1 EN2=低电平(500mA)
NCE =低电平
ITERM=悬空
JP1=TMR<->VS (所有安全定时器被禁用)
电池电压= 3、67V
V_IN=5、5V
系统负载= 330Ohm
TS=0、73V (=在有效窗口内)

系统电压 Vout 正确(4、41V)、但我无法开始为电池充电。 电池正常、因为我可以在 V=4、2V 的情况下直接从稳压电源为电池充电。 Vbat 一直保持在3、67V。

电池检测/拆卸序列仅在第一个电源连接时工作。 第一次取出电池后、Vbat 电压缓慢上升至4、56V 并保持不变;此后没有序列。

提前非常感谢您的支持!

此致
Alexej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    /CE 引脚和/CHG 引脚。 同时、您能否检查 OUT 和 BAT 之间的 Q2是否损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    /CE 始终与 VSS 上的跳线连接。 /CHG 为低电平、因为 LED 亮起。

    如果我仅连接电池、而没有任何外部电源、则电池会按预期为系统供电。 但另一种方法不起作用。

    电路板似乎存在一般损坏-有时即使未连接电池、/CHG 也会很低。 同时、我尝试为系统提供大于100mA 的电流。 在 CE1=1和 CE2=1时、根本没有系统电流(=OK)、但是所有其他 CE1/C2组合只允许98mA 电流流入系统负载。 我已放弃任何进一步的尝试;我正在等待另一个评估板今天到达。

    非常感谢您的支持!

    此致

    Alexej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、似乎电路板或 IC 已损坏-刚到的第二个电路板工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、太好了