This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201A 栅极驱动器出现故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567097/ucc27201a-ucc27201a-gate-driver-fails

器件型号:UCC27201A

我在 BLDC 电机控制器设计中使用 UCC27201A 栅极驱动器。 原型板采用手工布线。 当我以 25%的 PWM 占空比将电机电源电压增加到30-40V 时、随机驱动器会发生故障。 通常、驱动器会将12V 电源短路、而低侧输出会对地短路。 欧姆表测量的低侧短路电阻约为20欧姆、但芯片仅短路12V 内电路。 有时,驱动器不会将12V 短路,并且低侧是开路或没有输出。 在这种情况下、高侧输出继续工作。 由于我在12V 电源中添加了18V 齐纳二极管、因此 FET 出现了几次故障、但没有发生过。 当驱动器出现故障时,我看到12V 电源快速上升。 当驱动器出现故障时,12V 电源也会下降。 我猜故障是由于接地不良和导线较长,原型无法避免,但我想排除任何可能导致 PCB (布局中)故障的设计错误。 附加了示波器捕获的部分原理图。

e2e.ti.com/.../motor-driver-170112.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将栅极电阻器从2.2欧姆增加到了10欧姆。 从而减少 HS 处的振铃。 该驱动器现在可在高达50V 的电机电源下运行、而 UCC27201A 不会出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    不妨检查 PCB 布局、看看您是否可以缩短驱动器和 MOSFET 之间的路径长度、从而更好地控制栅极驱动电压。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    PCB 布局上的驱动器和 FET 之间的路径长度非常短。 我希望 PCB 能够正常工作。 但是,我仍然不能完全理解为什么驱动程序在原型上出现故障。 这对我有一点影响。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    请务必在收到 PCB 后告知我们您的应用是如何执行的。 我没有在示波器捕获中看到它、但过多的负瞬态会导致驱动器发生故障。 借助手动接线原型、您可能更容易受到振铃和杂散瞬变的影响。

    此致、

    Daniel