This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041:BQ24041充电终止和刷新阈值 VRCH

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24041, BQ24040, BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586106/bq24041-bq24041-charge-termination-and-refresh-threshold-vrch

器件型号:BQ24041
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24045

我正在使用 BQ24041DSQT 更改单节锂离子备用电池、用于在断电时为处理器和存储器供电、以便提供时间来保存数据并正确关闭文件系统。 漏极电流小于1C、持续时间最长为30秒。  但是、6个月后、电池损坏、ESR 大于5欧姆(是预期值的10倍)。  我发现这些系统始终具有4.2伏的电池电压、即使充电已经完成数天。  我认为这种高电压会使电池降级。 而不是将其保持在标称3.7伏。  

数据表将 VRCH 指定为低于 VOUT (4.2) 0.1伏的电压、作为充电重新开始的点。  但是、数据表在标题为"再充电或刷新–bq24040/bq24045"的部分中指定了 VRCH、因此我假定电池充电终止后、BQ24041将不会自动重启(我将 ASI 连接到0伏)。

 BQ24041是否会自动充电以保持电池电压为4.1至4.2伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBAT 降至4.2VRCH 时、BQ24041将自动充电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很伤心。  这是 TI 生产的第二块充电器芯片、我将不得不设计出一个产品、因为它会对电池进行充电并造成电池损坏。

    数据表指出这仅适用于 BQ24040和 BQ24045、您说这是错误的、因此数据表应更新!