This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907MFX-1.8/NOPB

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181663/lp5907-lp5907mfx-1-8-nopb

器件型号:LP5907

 我们在设计中使用的是 LP5907MFX-1.8/NOPB。 请查看我们的原理图、并尽快向我们提供宝贵的反馈

请查找随附的原理图 pdf

e2e.ti.com/.../_5B00_3_5D00_-POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhi、  

    我查看了原理图、下面是我的一些反馈:  

    1) 1) LP5907的负载是多少?  3) 3)对于400uA 至2mA 的负载范围、建议使用0.7uF 至3uF 的电容、最小和最大 ESR 为1m Ω 至500m Ω。 如果负载较高、则建议的最小和最大电容为1uF 至10uF。  

    2) 2)如果需要、可将 NC 连接到 GND 以改善热性能。

    请注意、我使用的是电容而不是电容、虽然使用的电容器看起来可以、但这一点很重要、需要注意。  

    除此之外、原理图看起来不错。  

    最棒的  

    Edgar Acosta