This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:具有 EV2300固件闪存的 BQ33100

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566662/bq33100-bq33100-with-ev2300-firmware-flashing

器件型号:BQ33100

我想知道使用 bq 电量监测计评估软件刷写 srec 时的固件刷写过程。 在专业屏幕上、我选择我的文件、点击"program"并接收此错误。 "器件不在 ROM 中"。

谢谢

Diarra Anderson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请单击"读取"、然后确保 SMB 为0D、如果结果高于100、则表示处于错误模式。 如果结果低于100、则表示处于固件模式。然后需要写入 SMB 字。 smb--00、worth-0f00,然后单击"写入"使设备进入 ROM 模式。 然后再次检查读取结果。 您可以最后对其进行编程。

    此致、

    Sammi