This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:LM5161-Q1的电源电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586979/lm5161-q1-ths-supply-current-of-lm5161-q1

器件型号:LM5161-Q1

你(们)好

我收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
我的客户使用 LM5161-Q1作为 Fly-Buck 转换器。
我的客户尝试计算此器件的整个电源电流以计算 Tj。
该器件的数据表写入了非开关时的输入工作电流。
但在开关期间、该器件的数据表中未写入相应的值。
因此它们需要以下规格。
您能否告诉我这些值或总电源电流的计算方法?
・内部 FET 的 Qg、TR 和 TF 的最小值和最大值  
・开关期间的输入电流
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、横田洋三、

    运行期间的输入电流将随负载功率(Po)和输入电压(Vin)的变化而变化。

    借助效率数据(eff)、总输出功率(PO)和输入电压(Vin)、可以通过 Po/eff/Vin 计算运行期间的输入电流。

    对于 Tj 计算、需要器件上的总功率耗散、而不是输入电流。

    谢谢。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还要补充几点意见。 在我知道的每个数据表中、IQ 始终是在非开关状态下测量的。 非开关 Iq 是 IC 的直接特性、可使用 ATE 设备直接在 IC 上测量。 开关 Iq 是闭环应用的函数、电感器是一个因数以及输入电压、输出电压和开关频率。