This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:LM2841输入电压范围问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586464/lm2841-lm2841-input-voltage-range-issue

器件型号:LM2841

我已在多个产品中使用此器件(LM2841YQMK/NOPBTR-ND)。 根据数据表、它应支持4.5V 至42V 的电压范围。但是、 在中、我们的测试在30V 至38V 的电压范围内断开。我们已测试了其中的几个、并且所有测试都在小于40V 的电压下断开。我们遵循了数据表第13和14页中介绍的设计。  是否有类似的经验或建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    您可以查看此器件的 EVM 用户指南。 www.ti.com/.../lm2841ymk-adjev。用户指南中说明了36V 输入的效率数据、因此该问题可能与您的设计有关。

    第一步、您可以检查设计中使用的元件的额定电压。 然后、您可以检查 VIN 引脚和 SW 引脚上的电压应力是否会超过 ABS。 最大规格 如数据表所示。

    谢谢。