This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:电量监测计的生产编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586678/bqstudio-production-programming-of-gas-gauge

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

早上好、

我想对使用 bqStudio 对电量监测计进行生产编程进行一些澄清。 我的具体目标是 BQ28Z610、但我没有将此帖子分类在该监测计下、因为它主要针对一般编程和软件功能。

从我所能知、我只看到了使用"*。gg"文件从数据闪存设置导出或导入并写入数据闪存设置的可能性。 这假设将使用默认固件、但 bqStudio 还允许使用"*。srec"文件来更新固件。 除了这两种文件格式之外,我没有看到任何"*.dfi"文件选项,该文件应该用作生产阶段的“golden file”。 我相信我对这一点的理解是正确的、否则请纠正我。

我的问题是两个方面。 首先、使用"*。dfi"文件进行生产编程与对电池化学成分进行编程、使用配置的"*。g"文件写入数据闪存以及多次完全循环电池、以便电量监测计可以了解电池特性一样吗? 从我在 TI 网站上找到的文件扩展名说明文档中、不建议将"*。gg"文件用作"黄金文件"。 这将转换为我的第二个问题... 如果不应该使用"*。g"文件、如何使用 bqStudio 软件完成生产编程? 我知道如何通过 GPC 在线工具在 zip 文件夹中提交必要的数据,但据我所知,将返回优化的“*。gg”文件,而不是“*。dfi”。 我在本主题中所了解的大部分内容都是从 TI 网站上的大量文档中获得的、这些文档有时会提到要使用的其他软件程序/工具。 如果您可以帮助阐明我在 bqStudio 中使用的监测计的生产编程过程、我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、我们已经从使用 DFI 文件过渡到使用闪存文件(bqfs、dffs、GMF 和 OTF)、以及 srec。 具体取决于监测计的类型;例如、ROM 监测计具有导出或"Golden Image"文件、闪存流格式为 GMF。

    因此、在 bqStudio 中、一旦您转到"Golden Image"选项卡、"输出格式"下将显示监测计特定的数据格式。 您可以使用此数据文件使用 bqStudio 执行生产编程。

    下面是一个介绍电量监测计编程基础知识的视频链接、您可以在此处找到更清晰的信息:

    training.ti.com/gauge-programming-fundamentals

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    感谢您提供信息。 我需要一些时间来完成培训视频、这看起来非常有用。 我看到的直接问题是我没有看到"Golden Image"选项卡或任何与"Output Formats"相关的内容。 我有 bqStudio 1.3.52版。 此选项卡/菜单是否在新软件版本中、或者是否存在其他可能的问题? 我还尝试右键单击工具栏并单击"恢复隐藏的工具栏条目"、但这没有改变任何内容。

    谢谢、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我刚刚与另一位团队成员确认过;对于 BQ28Z610等新测量仪表、他们不再使用黄金映像文件、而是依赖.gg 文件。 对于器件编程、您需要转到"Firmware"选项卡、数据类型应为 srec。 您应该能够在器件中读取 srec 文件并对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这更有意义。 因此、基本上、.gg 文件可用于修改数据闪存、一旦参数符合我的喜好并写入监测计、我就可以导出一个.srec 文件、用于对其他监测计进行编程。 这是正确的预期流程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、听起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 非常感谢 Nabil 的帮助。