This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:CEDV 芯片上的化学 ID 用途

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181858/bq78350-r2-device-fw-purpose-of-chemistry-id-on-cedv-chips

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCEDV

您好!

我们有带 LF105电池的电池组和 BQ78350电量监测计。 我们错误地将 Chemistry ID 设置为0447、而不是4118。 然后、我们遇到了 SOC 从大约70% SOC 跳到7% SOC 的一些问题、我们不知道发生这些问题的确切原因。 我们仍然无法重现问题。 我们知道不同的东西:

1.化学 ID 设置错误。

2. CEDV 参数基于不同的电芯(不过、快速检查挂起的 EDV 会给出预期值)

3. EDV 设置完全关闭,我们把那个部分弄乱了。 但是、EDV_CMP 位被置位、因此这些值永远不会被使用(对吧?)

我们现在的问题是:

1.化合物 ID 在正常操作中有什么作用吗? 它似乎只用于在复位时在 OCV 表上测量 SOC。

2. EVE 中的 LF105单元存在一个 Chemistry ID。 您是否具有这些电池的 CEDV 参数(C0、R0、T0等)?  

提前感谢!

P.S. 固件 R3仍不在此处、但您建议本月推出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    化学 ID 仅用于复位时的 SOC

    2.使用 GPCCEDV 工具获取 CEDV 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的快速回答。 我们希望您能为我们提供参数、但这并不重要。

    如果我使用 GPCCEDV 工具、我是否可以使用4S1P 包并使用这些确切的值来示例使用4S3P 包? 8S1P 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我建议您使用电量监测计最终监测的电池组。 电阻和容量参数受电池配置的影响。