请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J060 主题中讨论的其他器件:TPS54J061
大家好,我想知道 TPS54J060RPGR PD (mW)值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Louis、
这一切取决于 PD 的意思。
如果您只是参考 TPS54J061用于其运行的静态电源、则可以将 静态电流乘以输入电压。
例如 ,在12V 时为900uA*12V =10.8mW。
但是 、由于 TPS54J060 包含功率 FET (转换器而非控制器)、 因此实际耗散的功率要大得多。
功率耗散是输出电流的函数。
希望这有道理。
此致、
Yitzhak Bolurian