This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:使用 BQ25890H 中的 bfet 作为 bq27742的检测对象

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567341/bq27742-g1-use-bfet-from-bq25890h-as-sense-for-bq27742

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25890H

我使用 BQ25890H 作为充电器、并希望添加 bq27742以实现可调节过流保护和电量监测计支持。  我能否跨电池 FET 连接 SRN/SRP 并仅使用此处的 Rdson?

谢谢、

-Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于 FET 的特性。 这种情况是否符合可接受的性能是令人怀疑的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我专门指的是 TI bq25890H 器件中的 FET。