This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87501L:栅极为零时的 MOSFET 体二极管正向电压和电流额定值。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586934/csd87501l-mosfet-body-diode-forward-voltage-and-current-ratings-at-zero-gate

器件型号:CSD87501L

您好!

我在数据表中未找到 MOSFET 体二极管的特性。 请提供以下信息:

1) 1)栅极电压为零时的体二极管正向电压

2) 2)在零栅极电压下通过体二极管的持续电流

3)栅极电压为零时流经体二极管的峰值电流

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekaterina、  

    我已联系此部件的所有者、并应尽快为您提供答案。  

    谢谢、

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ekaterina、

    体二极管正向电压为0.8V、在7A 且 Vgs = 0时测量

    我需要向我们的应用团队咨询体二极管电流规格、连续电流和峰值电流。

    此致、
    Kevin O'Connell
    LV FET 营销工程师
    koconnell@ti.com