This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:数据表中未找到电压噪声参数

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566923/tl431-voltage-noise-parameter-not-found-in-the-datasheet

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LM4040

您好!

我想知道 TL431的电压噪声参数值是多少?

此n´t 在电压基准器件中很常见、但我在 TL431数据表中找不到。 通常、它在特定频率范围(例如、0.1Hz 至10.0Hz)和微伏(例如、3.5 µV p-p)内被告知。

我有兴趣在16位 ADC 中将该器件用作基准电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gilberto、

    很遗憾、我们没有此器件的此信息。
    通常、我们建议使用精度更高的器件、例如用于 ADC 基准的 LM4040。
    这些器件也具有指定的 NOICE。

    www.ti.com/.../lm4040a.pdf

    最棒的
    Michael