This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:检测到的 PD 和分类的 PD 正常,上电是错误的

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586815/tps23861-the-pd-detected-and-pd-classified-are-ok-power-on-is-mistake

器件型号:TPS23861

在我的设计中,TPS23861是 PSE 控制器、 默认为自动模式运行(连接 POE 器件时电路图遵循 Picture1)。上电出错,检测到的 PD 和分类的 PD 正常,下图2和 Picture3(蓝色表示 Vgate,greeen 表示 Vsen,黄色 表示 VDRAIN)。我认为此错误 来自 Protection,,但知道如何识别 自动模式下的过流保护和过载保护或浪涌保护或限流保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所有详细信息。 从波形可以看出、TPS23861正在执行它应该执行的操作。 在 IEEE802.3at 标准中、 PD 必须提供10mA 的最小直流电流(或至少75ms 的10mA 脉冲电流、后跟不超过250ms 的可选 MPS 压降)、以使 PSE 端口保持开启状态(称为 MPS: 保持功率特征)、否则 PD 将失去功率。  

    从上面的波形可以看出、PD 似乎没有有效的 MPS、因此 PSE 在~360ms 后断电。 请使用 TPS23861电路板与符合标准的 PD 进行检查、这应该没有问题。 谢谢。

    此致、

    一分钱