This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:电压可调节?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181600/tps65219-voltage-adjustable

器件型号:TPS65219

客户在其电路板上使用 TPS6521901、将 BUCK1设置为0.85V、加电时、BUCK1输出0.75V、在驱动器初始化后、BUCK1上升至0.85V。  

TPS65219xx 输出电压是否可调节? 那么、为什么要用不同的器件型号进行区分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您使用 E2E! TPS65219 PMIC 在 所有三个降压转换器上均支持动态电压调节(DVS)、但 AM62处理器不支持 DVS。 这就是我们采用单独的器件型号来支持0.75V 或0.85V 用例的原因。  

    我们定义了一个新的 TPS65219 NVM、以支持在 Buck1上使用5V 输入电源、DDR4和0.85V 的应用。 它与"01" NVM 类似、但器件型号为 TPS6521907。 下面的捕获显示了新 NVM 的电源方框图。 可提供预量产样片。 如果客户有兴趣使用该 NVM、请向我发送电子邮件、以便他们不必重新编程 Buck1的输出电压。

    谢谢、

    Brenda