This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:0.5m Ω 的感应电阻是否起作用?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586965/bq34z100-g1-will-a-0-5mohm-sense-resistor-work

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的团队:以下应用程序是否存在任何可能导致无法可靠运行的问题(SOC、SOH 精度、优化、黄金映像生产等)?

电池:Lion K2 Energy LFP26650

当前巨石:90-100A 放电(最大值)、40-60A 放电(平均使用)、3A 充电

感测电阻值:0.0005欧姆

我们一直在研究并测试许多其他应用、使用 OPAMP 接口、通过使用0.0005欧姆的物理传感电阻器值、成功地将0.0015欧姆至0.0025欧姆的电阻器模拟到 BQ。 由于长期货架存放方案的功率预算、我们现在面临着无法支持 BQ 内核以外的任何有源组件的应用机遇。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SRP/SRN 引脚上的最大电压为125mV、因此您可以使用1至1.25m Ω 的感应电阻器。 低电流下的电流测量精度可能会降低、但库仑计数器 ADC 的输入偏移为10uV、因此监测计可能无法检测低于10mA 的电流。 监测计只能报告高达32A 的电流、因此您必须使用4倍电流调节来支持100A。