This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:降压逐周期电流限制值

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181571/tps65219-buck-cycle-by-cycle-current-limit-values

器件型号:TPS65219

团队-

TPS65219的数据表没有提到降压转换器上的逐周期电流限制。

您能否提供一些指导、以便我们更好地优化电感器的选择?

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 以下捕获显示了 Buck1、Buck2和 Buck3的电流规格。  请注意、此器件尚未发布、因此提供的所有信息均为初步信息、如有更改、恕不另行通知。 但是、我们不会预测任何变化。  器 件发布后、客户应在发布前参阅 TI.com 上的在线数据表、而不是 E2E 提供的规格。

    降压通道1

    对于 Buck1、我们建议选择能够处理 至少6.9A 的电感器、以涵盖任何瞬态。  

    Buck2/Buck3

    对于 Buck2/3、我们建议选择能够处理 至少5.35A 电流的电感器、以涵盖任何瞬态。  

    谢谢、

    Brenda