This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177A:正电荷泵电阻器的功能

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586633/tps65177a-the-function-of-resistor-of-positive-charge-pump

器件型号:TPS65177A

2.2欧姆电阻器的功能是什么? 来减轻振铃、例如缓冲电路?

如果用0欧姆替代电阻器、是否有任何不良影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    放置电阻器是为了减少电流尖峰。 电阻器值的 Ω Ω 介于2k Ω 和8k Ω 之间。
    请注意、较高的电阻会充分限制电流、但损耗会过高、因为这会导致输出端出现压降。

    谢谢。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    谢谢。

    Robin