This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:TRM 上的不一致之处

Guru**** 2557560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567104/bq27426-inconsistencies-on-the-trm

器件型号:BQ27426

您好!

我正在尝试为某些字段设置自定义值、例如设计容量、设计能耗等、但我遇到了一个问题。

在《技术参考手册》(sluub0)第35页的表7-2中、状态子类的最后一个字段为 Delta Voltage、偏移29、默认值为1。 但是、在第50页的第7.4.2.3.0节中、同一文档的偏移29对应于锥形电压、默认值为4100。 在第52页的第7.4.2.3.15节中、再次列出了偏移29处的默认值1。 手动扫描存储器时、我可以看到默认值为1、因此看起来占用该插槽的是 Delta Voltage、但锥形电压位于何处?

此外、该小节还介绍了表7-2中未列出的额外参数(即第51页的7.4.3.12节、偏移33处的充电终止电压)。 这两个部分中的哪一个是正确的? 这是否意味着状态子类实际上是两个块宽(64字节)、因为它有一个字段偏移33? 我是否应该存储该磁场以防止其在断电后丢失?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    表7-2中的信息是正确的。

    锥形电压采用子类化学数据、偏移8。 见第35页的表7-2。

    从数据存储器文档中删除了充电终止电压参数。 您不必保存此参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Dominik。

    我猜锥形电压会在设置切姆 ID 后自动设置? 因此、只需配置设计容量、设计能耗、锥率和终止电压即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V AT 充电术语将自动设置。
    应根据充电器设置调整锥形电压。