Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVM、 TPS65981、 TPS65987、
我使用的是 TPS65987评估模块(TPS65987EVM)。
从默认配置开始,我已将发送接收功能(0x33)更改为具有以下 PDO:
我还通过以下方式配置 GPIO5、6、7、以便协商 GPIO[5:7]来反映灌电流 PDO
当我插入 USB PD 电源(能够承受20V、2.25A 的电压)时、它会产生15V、3A 的有效协议(与我的发射接收能力设置一致的内容)
但是、当我检查 GPIO[5:7]状态时、一切都是零。
PRDER 中的配置有什么缺点、即 GPIO[5:7]反映协商的灌电流 PDO。
提前感谢。
Philippe。