This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:如何将电源从恒压输出转换为恒定功率输出?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630, PMP10215, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567229/ucc28631-how-to-convert-the-supply-from-constant-voltage-output-to-constant-power-output

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630PMP10215LM5021

大家好、我想知道如何使输出功率保持恒定

由于我开始设计 具有 PFC 和反激式拓扑的 SMPS、我们需要驱动电机、并且在一段时间内电流消耗更高(4-8A)、我的产品是30V 输出、我如何设计为恒定电流而不是恒定电压?(假设在空载级为30V、 当开始消耗时、电压将在4A 和24V 后下降、电流为8A)是否与变压器接线问题相关?


我尝试制作另一个 SMPS,但始终被过流保护所降低(电压从0->6A 下降到30->28V,当电流>6A 时,下降)


感谢您回答问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    UCC28631被设计用于提供持续恒定电流控制、但无法提供持续恒定功率控制。 但是、根据过载和正常负载电平之间的差异、它确实能够在有限的时间内适应临时过载情况。 UCC2863x 数据表的第36和37页介绍了该功能。

    我不是使用 UCC2863x 器件的专家、但我对图35 (第37页)图表的解释表明、您的应用的正常设计功率水平需要大约为您预期的峰值功率和峰值电流的1/2。 第38页显示了针对不同过载水平和持续时间组合的选择表。 您的应用必须适合其中一种组合。 但该表仅适用于 UCC28630器件。 UCC28631包含不同的 CC 控制方法、并且没有过功率模式。 第39页的第9.3.14节介绍了 UCC28631的选项。 我认为 UCC28630可能是一款更适合您应用的控制器。

    数据表还描述了这些控制器、它们经过优化、可在65W 标称功率/130W 过功率条件下实现出色的轻负载效率。 您的应用的标称值似乎为120W、过功率达到~192W。 我认为该控制器应该能够适应这些功率水平、但轻负载效率可能不是那么好。 我将与具有此控制员更多经验的同事进行交流、以进行验证、并与您联系。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    请查看此参考设计 TIDA-00367 (www.ti.com/.../TIDA-00367 )、它在150W 电机驱动电路中使用 UCC28630。 它可能与您的情况类似、可用作设计指南。

    此外、还请考虑 PMP10215中使用的 LM5021。 此设计具有多个输出、其中一个输出为36V/5A、具有更高的浪涌能力。 这位于原理图的第二页、用于降压配置。 不要让所有额外的复杂性吓跑您。 您可以忽略此设计的所有其他输出和特殊功能(专为音频放大器设计)、并将重点放在36V 输出上以用作应用指南。 功率级别必须根据您的要求进行缩放、但它显示峰值电流能力可用于短时间间隔。

    此致、
    Ulrich