This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:UCD9222程序:程序闪存为空!!

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566457/ucd9222-ucd9222-program-program-flash-empty

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

大家好、

我有一个带 UCD9222和 UCD7242的定制设计 C6678板。 该板100%正确(毫无疑问)。 我使用它已经超过两年了、UCD 可以轻松提供电路板电流(从 UCD7242接收10A 电流)。

我购买了一些新的 UCD9222。 我将旧的 UCD9222替换为新的 UCD9222、仅用于测试 UCD。 电路板是相同的。 只更改了 UCD。  Fusion 软件的图片如下所示:

 

当我想使用“TI 的 USB 接口适配器(2006)”对 UCD9222进行编程时,我遇到此错误:“找不到设备”。

设备扫描选项是 DEVICE_ID、如前所述。 尽管我测试了所有选项。

我使用器件 GUI 来查找更多信息。 当找到“Scan Device in ROM Mode”(在 ROM 模式下扫描设备) UCD30xx 时。

当我执行“Command ROM to execute its program”时,找不到设备!!! 这意味着程序闪存中没有代码。 如果我焊接旧的焊盘、它将正常工作。 软件版本正常。 USB 电缆正常。 我的 PC 工作很有趣。 一切都好。 UCD9222就是一个坏的人。 我离最后期限很远。 非常生气。 我的工作、金钱和一切都在失去。

问:

-为什么不对 UCD9222进行编程??? 有可能吗??? 我有30个器件、它们都有相同的错误。 为什么选择 TI??? 这不是第一次。 其他人也有相同的问题(搜索论坛)。

-在哪里可以找到 UCD9222的固件? 因此我可以对 UCD9222的“编程闪存”进行编程。

-如果我要从正确的 UCD9222读取程序闪存、则需要密码。 什么是程序密码? 因此、我可以使用新的更改旧程序的程序。

  请有人对此问题负责。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 密码 为 forestln。

    输入密码后、您可以导出程序闪存+数据闪存。 请使用工具菜单下的下载固件工具从一个格式为.x0的好器件中导出、并将其下载到坏器件中。

    在恢复坏器件之前、请以 x0格式导出其程序闪存+数据闪存、并将其发布在此处。 此外、请告知我们器件的顶部标记。 它类似于:

    TI 12A

    ABCD G4

    谢谢、

    Zhiyuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你的帮助。 您保存我的配送。 我可以读取旧 UCD 的程序并将其下载到新的 UCD。 它解决了我的问题。
    下面是一些器件营销:
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CKL5 G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CKLL G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CTXP G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CTY4 G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CTY4 G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CKL4 G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CTXQ G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CKLP G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CTXS G4
    --------
    UCD9222
    TI 42k
    CKLK G4
    --------
    我认为问题在于42K (生产日期)。 旧的是28K。
    稍后、我将以 x0格式向您发送导出的42K 程序闪存+数据闪存。