This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:断电后 PWRGD 信号读数高

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586598/tps54341-pwrgd-signal-reading-high-after-power-fail

器件型号:TPS54341

我们在应用中使用 TPS54341。 电源故障后、PWRGD 信号将变为低电平10秒、此后读出高电平。 其中 VIN、EN、FB 和 SW 引脚为低电平。 有人能告诉我们发生电源故障时、为什么以及如何将该引脚设为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 VIN 为低电平(接近0V)、则 TPS54341不会开启、它无法控制 PWRGD 功能。 如果将 PWRGD 引脚上拉至有源电源轨、则会将 PWRGD 拉高。  您能否验证您的输入电压当时是否不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入电压为0V、因为我们正在检查电源故障时的条件。 我测量了 VIN、读数为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、当 VIN = 0V 时、PWRGD 信号不受控制。 任何外部电压都可以将其上拉。