This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:您能否获得 TPS55010 EVM#39的 EMI 数据?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586772/tps55010-could-you-have-a-tps55010-evm-s-emi-data

器件型号:TPS55010

大家好。

我的客户对使用 TPS55010进行电路板设计时 EMI 的影响感到困扰。

目前、客户已在评估后确认了大致的改进结果。

但是、有人要求比较 EVM (理想模式)状态与客户实际机器的 EMI 之间的差异。

如果有您测量的结果、您能否发送结果?

到目前为止、尚未指定测量条件、因此对现有数据来说是可以的。
(我将尝试通过 IT 与客户交谈。)

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有 TPS55010 EVM 的任何 EMI 数据。 他们可以根据需要并排测量 EVM 及其电路板。 话虽如此、EVM 并未以任何方式优化 EMI 性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Tucker-San。
    感谢您联系我。

    ·贵公司缺少测量数据
    ·EVM 未针对 EMI 特性进行优化
    我可以理解这一事实。

    如果您想了解 EVM 性能值、可以测量它吗?

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法轻松测量它。 我们的实验室中没有任何 EMI 测试资源。 它必须是外包的、测试有点昂贵、需要3-4周的准备时间。 您能告诉我有关业务案例的信息吗? 您可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。