This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:与 TLV62569PDRL 相似

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62067-Q1, TPS62170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566971/tlv62569-similar-dc-dc-to-tlv62569pdrl

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62067-Q1TPS62170-Q1

尊敬的所有人:

TI 是否具有与 适用于汽车应用的 TLV62569PDRL 相似的具有集成开关的直流/直流?

Vinmax = 5V

Ioutmin=0.5A  

封装2x2mm 或更小、如 SOT563 (1.6mmx1.6mm)

eff =栅格大于80%

VOUT 选项(1.2V、1.8V、2.8V、2.9V、3.3V)->可通过反馈电阻器进行调节  

和 PG 引脚。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已在 power.ti.com 上检查电源快速搜索? 这里有很多选择。

    QFN 是否正常、或者您是否需要实际的引线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、我尝试了快速搜索、但无法在搜索中设置封装大小。

    每个具有集成电源开关的 IC 尺寸等于2mm x 2mm 或更小、这是可以的。 (也可以是 QFN 或某种 BGA)。

    我喜欢 TLV62569、因为它具有出色的效率、EN 和 PG 引脚、并且采用小型 SOT563封装。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。

    TPS62067-Q1和 TPS62170-Q1满足您的基本要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您提供信息。

    我现在看到了 INS 预览版中的 TLV62568PDRL、您能告诉我它何时投入生产吗?
    是否可以获取此器件的样片?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于预览器件、您需要联系您当地的 TI 销售人员或分销商销售人员。

    您是否还需要这些器件作为-Q1级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    好的、如果有任何样片、我将联系 TI 当地销售人员、或者 TI 是否提供样片?

    如果 TLV62568PDRL 达到 Q1级、则会很好、否则、我必须将其他器件用于汽车版本。

    此致-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果我们有样片、您的销售联系人可以安排为您提供样片。

    但这些器件未显示为汽车预览。 它们是预览目录器件。 如果您需要-Q1器件、请选择其他器件。