请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 1) 1) BQ76940的电池连接顺序
BQ769x0系列前10大设计注意事项文档的第10节规定、应从低电压侧连接多节串联电池。
使用连接器连接电池时、无法控制连接顺序。
如何连接连接器?
2) BQ76940处理 NC (引脚11和12)
即使没有连接、也会指示我连接到 CAP2。 是否需要此连接? 
此致、
Kagawa