This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:将 UCD90120A 序列发生器的配置文件更改为 K2L 和 BMC 的 API

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586272/ucd90120a-configuration-file-for-ucd90120a-sequencer-to-k2l-and-api-for-bmc

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我有一个具有 K2L 的电路板、其中 UCD90120A 作为序列发生器、Tiva C 系列用作 BMC。

 是否有适用于上述处理器(K2L)的标准 UCD 配置文件? 对于 BMC,您是否有 BMC 与 UCD?进行通信的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD9090用于 TI K2L EVM、相关信息可在下方找到:
    www.einfochips.com/.../
    对于您的特定电路板、请咨询电路板供应商以获取所需信息。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试联系主板供应商(eInfochips) marketing@einfochips.com……但尚未收到任何回复…

    如果可能,任何人都可以分享上述供应商的详细联系信息......