This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:关于建议的输入纹波电压目标值

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586462/tps65235-1-about-recommended-the-target-value-of-input-ripple-voltage

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

您是否有输入纹波电压的建议目标值(小于???mV)?

我们了解输入纹波电压取决于 PCB 布局和其他因素。

但是、我们的客户想知道输入纹波电压的目标值。

根据、他们认为输入电容器为10uF 和1uF。

 

如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

[我的电子邮件地址]

Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在典型条件下、Vin=12V、 之前的电源 Vin 纹波应小于5%(600mV)。

     使用10uF + 1uF 的输入电容器正常、我们 的 EVM 板上已经过验证。   

    我的电子邮件: zhao-ma@ti.com