This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:关于升压电容器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586795/tps65235-1-about-cboost-capacitor

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

我们的客户在以下条件下使用升压电容器的“3 x 10uF (额定电压25V)”。

我们了解升压电容器的建议额定值为35V。

但是、他们希望使用此电容器来降低 BOM 成本。

 

[条件]

VIN=12V

Vout=11V (最小值)/19.5V (最大值)

Iload =大约300mA (电流限制为600mA)

FSW=500kHz

L=10uH

对于升压电容器、CBOST=3 x 10uF (额定电压25V)*。

 

在大约20V 时、该电容器的有效容量为4.775uF。

(因此、总有效容量为14.325uF (4.775uF x 3))

我想 TPS65235-1可以稳定工作。

但是、如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

[我的电子邮件地址]

Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的电子邮件是 zhao-ma@ti.com

    如果您的描述正确、我认为 TPS65235-1 可以稳定运行。

    但您是否确定:在大约20V 时、该电容器的有效容量为4.775uF。

    根据 我们之前 的测试结果、对于22uF/35V 电容器、当偏置 直流 20V 时、实际 电容仅为~5uF。

    一般来说、额定电压越高、降低的电容就越小、因此我们建议使用额定电压为35V 的电容器。

    除了稳定性、我认为小型升压电容器会导致 VLNB 输出纹波变得更大。