This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:从5V 输入生成1.1V 电压

Guru**** 2551810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567267/tps54526-1-1v-generation-from-5v-input

器件型号:TPS54526

尊敬的团队:

我们计划使用 TPS54526在5V 电压下使用1.1V 电压、是否可以生成、因为数据表中没有用于生成1.1V 电压的电阻器组合。

我随附了原理图,请检查一次。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以生成1.1V 电压。分压器的电阻器选择正确。 我看不到您的原理图有任何其他问题。