This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:频率与电感值间的关系

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566663/tps53647-frequency-vs-inductor-value

器件型号:TPS53647

您好!

我们有一个要进行的设计、我们目前正在使用在 webENCH 上弹出的 Coilcraft slc1175电感器系列。  我已经制作了一个频率与电感值表、以便在需要调整时将频率与系列中的不同值匹配。  

 

我们使用电阻器配置进行引导、然后使用 PMBus 设置 VID 电压。  通过电阻器配置启动时、频率只能设置为100KHz 的倍数。  通过 PMBus、可将频率设置为50kHz 的倍数。  该系列中的一些电感器值接近于50kHz 的值、而不是100KHz 的值。  如果我们启动到600kHz、然后通过 PMBus 将其更改为650KHz、控制器是否会动态平稳地改变频率?

 

从500kHz 的基本设计更改频率时、我还需要考虑其他问题。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、可以即时更改频率。 请注意、频率变化是通过准时变化完成的。 它将直接从与前一频率相关的导通时间更改为与所需频率相关的导通时间。 导通时间变化时、Vout 可能会受到轻微干扰、但应非常小(在大多数情况下、纹波小于 Vout)。