This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:更改电流 Riset 动态应用问题

Guru**** 2773395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H, BQ24078, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181846/bq24232ha-changing-current-riset-dynamically-application-question

器件型号:BQ24232HA
主题中讨论的其他器件:BQ24232HBQ24078BQ25180

大家好、

我的客户有一个应用需要根据其系统的不同状态更改充电电流。

更改 Riset 值后、该器件的充电电流是否会立即变化?

如果无法这样做、您能指导我们如何实现它吗? 谢谢你。

这种情况是否与 BQ24232H 和 BQ24078相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、如果您能够改变 ISET 引脚上的电阻、那么电流将立即改变。 BQ24078也是如此。 如果客户的系统中还有一个主机器件、例如微控制器、则可以使用 BQ25180、这是 BQ2407x 系列的 I2C 刷新、可以在5mA 至1000mA 范围内充电、是 I2C 可配置的、并且具有低 IQ 模式。

    此致、

    Anthony Pham