This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:电压差=|输入电压+输出电压|

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586476/tps60400-the-voltage-difference-input-voltage-output-voltage

器件型号:TPS60400

大家好

如果我们问 TPS60400、您会介意吗?
我们的客户在以下条件下使用 TPS60400:

's="" condtion="">
Vi = 5.0V
IO=10mA
fosc=30~350kHz
C (FLY)=1uF
ESR_CFLY=0.01Ω Ω
ESR_CO=0.01Ω

由于我们客户的电路板、 我们的客户得到的最大压降= 0.44V。
压降公式为 "RO×IO"。
最大 RO 为15 Ω、 IO 为10mA。
因此 、理想的最大压降将为 150mV。
   实际结果数据0.44V 与 理想计算值0.15V 之间存在差异。
为什么会有一些差异?
您给我们提供您的意见吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查客户使用的输入和输出电容器?
    您是否知道电容器的器件型号?
    我使用1uF 的 Cin、Cout、Cfly 来检查 TI EVM、并得到大约0.15V 的压降。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    感谢你的答复。
    我们将分享客户电路。
    但是、它包含 NDA、因此我们希望在 E2E 上向您发送私人消息或私人消息。
    我的电子邮件地址: matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

    作为 附加信息、  客户  电路上 TPS60400的 Cout 和 Cout (电容)之间存在10欧姆电阻。   
    因此、 根据  10欧 姆电阻、还有额外的100mV 压降。 因此、在最坏的条件下、总电压为250mV。
    但是 、实际 测试结果和计算值之间存在一些差异。   
    客户 的实际 测试结果 值: 0.44V
    客户  在最坏情况下的计算值 : 0.25V

    此致、

    大田松本