This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:用于48V/5A 电池的电池管理器/控制器?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586668/bq24600-battery-manager-controller-for-48v-5a-battery

器件型号:bq24600

您好!  

我正在使用 LFP 电池充电器48V/5A (在250W 和350W 之间)。

我想知道你们是否有一个电池充电控制器/管理器能够管理这种电源?

与线性技术的 LTC4000或 LTC4013类似。

非常感谢。

此致。

Yannis Jerbi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannis、

    遗憾的是、我们没有充电器可以支持48V 电池。 我们只能支持低于24V 的电池开关电压。

    陈阿伦