This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:NC 引脚能否连接到 GND?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180525/ucc21521-can-nc-pin-connect-to-gnd

器件型号:UCC21521

大家好、

当我观察 D/S 时、NC 引脚与内部电路没有连接。 这意味着客户可以将 NC 连接到 GND? 还是建议保持打开?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katora-San、

    由于 NC 没有在内部连接、因此可以保持断开状态。  特别是对于引脚12、13 -否则可能  会影响隔离要求。

    谢谢

    Sasi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sasi、

    我知道、如果客户在隔离要求方面接受该配置、他们可以保持开路或连接到 GND。 对吧?  

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、

    您的理解是正确的。  

    此致、

    Don