This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:bq24650 EVM 压降

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586687/bq24650evm-639-bq24650-evm-voltage-droping

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

你(们)好

我刚刚获得了 bq24650 EVM、但无法使其正常工作。

电源电压为21V。 我还没有电池、所以在 Vout 和 GND 之间放置了1欧姆电阻器。 问题是、当电阻器未连接且 Vout 中没有电流输出时、Vout 处的电压应为(12.6V)。 但是 、如果连接了电阻器、则 Vout 处的电压会降至约0.8V、电流为0.02A。

我该怎么做? 电池负载是否会使 EVM 的行为有所不同?

10倍  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、您应该将合适的电池连接到 VBAT。 充电前、充电器将首先执行电池检测。

    陈阿伦