This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:输出端的电压为3.1V、而不是3.3V

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567180/lmz31710-we-are-getting-3-1v-instead-of-3-3v-at-the-output

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:TPS3897

尊敬的团队:

我们使用 LMZ31710RVQR 从5V 生成3.3V 电压。

通过 TPS3897控制使能、  

当我们检查电压输出时、它显示的是3.1in multimetr 而不是3.3V、但输出波形在3.3V 和2V 之间波动、因此万用表中的电压为3.1。(已连接 Vout 作为您的参考)

  

观察到 INH 引脚电压2.5V。

请帮助我们调试这种情况。 为什么波形中电压从3.3V 下降到2V

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    这个问题解决了、问题实际上是输入电压。
    输入电压有波动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布解决方案。