This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:充电指示灯闪烁

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586244/bq24103a-charge-indicator-flashing

器件型号:BQ24103A
主题中讨论的其他器件:BQ24104

您好!

我们遇到了这样一个问题:stat 1输出似乎没有达到数据表的含义。 电池取出后、STAT 1 LED 有时会闪烁或保持亮起。 数据表指出、此 LED 应熄灭。 有人在这里得到了答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick

    您使用的是哪种充电器? BQ24104? 您能否共享原理图?

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我使用的是 BQ24103A。 除了充电时电池被取出不会关闭充电 LED 之外、一切都正常。 如果电池断开连接、然后再接通电源、充电 LED 指示灯将保持熄灭状态。 我还看到了 BQ24103A 未记录的充电 LED 闪存。 我将尝试添加与 note.e2e.ti.com/.../fast_5F00_charger_5F00_circuit.pdf 应用非常相同的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    没关系。 不用担心。 STAT 引脚在电池检测期间闪烁。

    陈阿伦